- 类目
- 单片机(MCU/MPU/SOC)
- 品牌
- MICROCHIP(美国微芯)
- 封装
- LQFP-64(14x14)
- QFN-64(9x9)
- QFN-64-EP(9x9)
多选 - 更多
- 包装
- 标签
型号/品牌/封装/类目
参数/描述
优惠券/标签
价格梯度(含税)
库存交期
操作
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 128KB
- 程序存储器类型
- FLASH
描述AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥76.3392
- ¥74.6068
- 广东仓
- 0
- 江苏仓
- 3
4000个/圆盘
总额¥0
近期成交3单
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 256KB
- 程序存储器类型
- FLASH
描述AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥64.65
- ¥55.27
- ¥49.55
- 广东仓
- 35
- 江苏仓
- 10
90个/托盘
总额¥0
近期成交9单
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 256KB
- 程序存储器类型
- FLASH
描述AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥76.87
- ¥73
- ¥66.28
- 广东仓
- 0
- 江苏仓
- 10
1000个/圆盘
总额¥0
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 256KB
- 程序存储器类型
- FLASH
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥34.65
- ¥29.58
- ¥26.56
- ¥23.51
- ¥22.1
- ¥21.47
- 广东仓
- 0
90个/托盘
总额¥0
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 256KB
- 程序存储器类型
- FLASH
描述AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥103.01
- ¥98.08
- ¥89.55
- ¥82.1
- 广东仓
- 0
1000个/圆盘
总额¥0
近期成交1单
- CPU内核
- AVR
- CPU最大主频
- 32MHz
- 程序存储容量
- 256KB
- I/O数量
- 50
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥72
- ¥67.2
- ¥66
- ¥64.8
- 库存
- 825
- 增量
- 1
- 最小包装
- 1个
总额¥0
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥36.38
- ¥14.08
- ¥13.59
- ¥13.34
- 广东仓
- 0
160个/托盘
总额¥0
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥36.91
- ¥14.29
- ¥13.79
- ¥13.54
- 广东仓
- 0
2000个/圆盘
总额¥0
- 收藏
- 对比
SMT扩展库
- ¥36.91
- ¥14.29
- ¥13.79
- ¥13.54
- 广东仓
- 0
4000个/圆盘
总额¥0